结果:找到"实战项目 STM32 物联网",相关内容741条
- 全职承接外包项目电子项目外包开发物联网外包开发单片机外包开发
- 某知名高校研究院首席工程师带队,立足技术优势,寻求合作共赢。【全职】承接外包项目物联网/单片机开发硬件/固件设计开发QQ&微信【363530137】^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓========本工作室========1.电子产品研发,承接电子项目外包:可以按客户对不同电子产品的设计要求,全面做好产品软、硬件设计、开发业务。做到开发周期短,开发的产品性能可靠,收费合理。可在客户现有硬件上编写软件。2产品改进:电子新产品的研发,对老产品进行更新换代,以更好的适应当前市场需求,包括硬件功能设计及软件功...
- 所属专栏: 项目外包 标签: 电子项目 物联网 单片机开发 项目外包 发帖人:哎呦猫了个咪 发帖时间:2021-03-05 09:00:00
- 为高逼格STM32物联网实战开发板拍了2张高清图片
- 为高逼格STM32物联网实战项目开发板拍了几张高清图片,你值得拥有。淘宝店-硬件家园,预售中,加工预计20天。固定周六晚上20:30直播HAL库软件教学,全新的软件框架,模块化编程技术,持续半年之久。😁😁😁
- 所属专栏: 技术交流 标签: STM32 物联网 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-08-15 17:36:00
- 好消息-STM32物联网实战开发板问世
- 好消息,硬件测试ok,在学员帮忙查错的情况下,硬件一次性搞定(10多年的开发经验,电源方面我非常有信心),周六晚上20:30直播STM32焊接以及硬件调试方法,下周一预售开发板,下周开始进入软件教学,先进行基于HAL库的裸机开发,以后扩展操作系统开发教学,此开发板集成了很多外设,扩展接口非常丰富,可以微信公众号(硬件家园)查看详细的需求文档。硬件家园是边设计边教学,产品思维模式,带着做项目,全流程设计,软硬件均模块化设计,其中软件方便编辑阅读移植与修改,目标是让学员有能力独立负责项目,设计内容可以轻松的运用到产品中,需要增长开发经验的朋友,可以持续跟进,goodluck。🤪
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: STM32 物联网 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-07-31 07:27:00
- STM32物联网实战项目教学视频下载-连载
- 目前正在进行STM32物联网实战项目,教学视频免费下载,持续更新。目前完成了需求,评估,原理图设计,PCB设计,马上进入硬件调试,软件设计阶段。STM32物联网实战项目-视频分享下载链接20200716.zip
- 所属专栏: 技术交流 标签: STM32 物联网 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-07-28 13:06:00
- PCB设计全程直播-STM32物联网实战项目
- 直播通知:内容:STM32物联网实战项目PCB设计-03布局,布线日期:2020年7月18号周六时间:20:30时长:2小时直播通知链接:https://mp.weixin.qq.com/s/oFEhdpGw0YMdq9jnzzboJQ
- 所属专栏: 技术交流 标签: PCB STM32 物联网 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-07-16 10:38:00
- STM32物联网实战项目-项目需求
- 以主流的STM32单片机为主控,GPRS与WIFI为联网模组,配合丰富的外设与接口,设计一款功能齐全的物联网产品,让学员在学习产品设计的过程中,熟练的掌握STM32单片机的应用。一、功能需求1、单片机型号主流的STM32F103系列;2、联网模组SIM800C,ESP-12S;3、电机控制支持步进与直流电机(集成驱动),支持无刷电机(扩展接口);其中,直流电机支持PWM调速(带光耦隔离,支持正反转),步进电机支持单极性与双极性。4、显示3个LED,6个数码管,支持智能串口屏(UART接口),TFT屏幕(FSMC驱动,8080接口)与OLED屏幕(IIC接口)扩展接口;5、输入类支持模拟温度传...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 实战项目 STM32 物联网 需求 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-06-17 10:38:00
- STM32物联网实战项目
- STM32物联网实战项目腾讯视频:https://v.qq.com/x/page/z0974gw9f6z.html课程描述:STM32物联网实战项目,产品设计思维,带你轻松掌握STM32单片机,硬件设计稳定可靠,软件设计采用模块化编程,方便阅读,修改与移植。课程介绍:10多年单片机项目开发经验的老司机带你做项目,STM32物联网实战项目为第二个项目。包含软硬件设计,基于产品思维,硬件设计稳定可靠,软件采用模块化编程,方便阅读,修改与移植。课程优势:1、基于产品思维,与公司项目接轨;2、硬件设计模块化,稳定可靠;3、软件编程采用模块化,方便阅读,修改与移植;4、免报名费,学最少的费用,学到最实...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 实战项目 STM32 物联网 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-06-02 15:22:00
- STM32物联网实战项目需求调研
- STM32物联网实战项目需求调研腾讯视频:https://v.qq.com/x/page/q09647ycsmj.html
- 所属专栏: 方案教程 标签: 实战项目 STM32 物联网 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-05-10 11:34:00
- STC15单片机实战项目软件开发第五讲-PWM灯调整亮度
- 软件开发第五讲-PWM灯调整亮度一、工具链接1、KeiluVision5C51网址->https://yunpan.360.cn/surl_yx9gj4yQm7I2、STC-ISP下载软件网址->https://yunpan.360.cn/surl_yxH4CuUUvI3二、学习板获取方式方法1:自己设计PCB,自行打板焊接;方法2:用硬件家园设计的PCB,自行打板焊接;方法3:向硬件家园购买,淘宝网址:https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=612010801228三、程序功能1、单击按键2,PWM灯亮度变化,0-20-40-6...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 实战项目 单片机 STC15 PWM 调光 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-04-12 12:02:00
- STC15单片机实战项目软件开发第三讲-按键检测(外部中断)
- 软件开发第三讲-按键检测(外部中断)一、工具链接1、Keilc51UV4https://yunpan.360.cn/surl_yrIfYYmeRFk2、STC-ISP下载软件https://yunpan.360.cn/surl_yxH4CuUUvI3二、学习板获取方式方法1:自己设计PCB,自行打板焊接;方法2:用群主设计的PCB,自行打板焊接;方法3:向群主购买,淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=612010801228三、程序功能1、单击按键1,运行指示灯状态翻转;2、长按按键1超过2s,运行指示灯闪一下。四、硬件部分运行...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 实战项目 单片机 STC15 按键 中断 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-04-03 06:30:00
返回